This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10515D:确认拓扑

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964128/dcpa10515d-confirmation-topology

器件型号:DCPA10515D

大家好、

好的、我们收到了客户的查询、为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的查询。

"

我正在寻找输入电压<7V、输出电压约为3V 的小体积直流/直流转换器(<5W)。
我正在尝试评估 DCPA10515D 和 UCC12050 、但无法找到使我更难选择的拓扑。 它是 LLC 还是反激式拓扑? 我不需要具体的实现细节、但如果您可以评论功率级拓扑、这将有所帮助。

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    DCPA1器件使用单片推挽驱动器。

    DCPA1器件仅在5V 输入电压下运行、并提供±5、±12和±15V 输出选项。

    DCP01和 DCP02器件也是推挽式器件、但提供更多的 VIN 和 VOUT 选项。

    此致、Jason