This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:负载线路斜率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963431/tps51215a-load-line-slope

器件型号:TPS51215A

大家好、团队、

英特尔 Elkhart lake 文档具有 ACCIN_AUX 的"负载线斜率"规范。
如果 TPS51215A 能够满足此规格要求、您能提供建议吗?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS51215A 不执行取决于负载电流的输出电压(负载线路)。  我将检查 Elkhart Lake 规格是否允许0负载线、如果不允许、建议使用哪种产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在周末确认了 Elkhart Lake ACCIN_AUX 的规格允许负载线为0mV/A 至7mV/A  TPS51215A 实现了一个0mV/A 负载线路、此负载线路在 Elkhart Lake 规范范围内。