This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:PVIN 规格

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54622, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964080/tps54622-pvin-specification

器件型号:TPS54622
主题中讨论的其他器件: TPS54620

您好、taem、

我对 TPS54622有几个问题。

VIN 引脚的建议工作电压为4.5至17V。 此处 PVIN 的含义是什么?

 

TPS54622和 TPS54620有何区别? 它看起来唯一的区别是电流保护方案。 您能澄清一下区别吗? 对于新设计、他们之间的推荐器件是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    PVIN 是引脚4和引脚5。 我在首页的简化版原理图中未显示这些内容、但引脚配置和功能部分提供了更多说明。

    除了电流保护方案(TPS54622断续模式与 TPS54620逐周期模式)之外、要指出的另一个差异是内部基准。 TPS54622具有0.6V 内部基准。

    推荐在新设计中采用任一器件、具体取决于应用中的首选器件。 大多数应用似乎更喜欢断续保护和 TPS54622的低0.6V 基准、因此我首先考虑这种情况。 这也是较新器件的趋势。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anthony。

    我应该已经全面阅读了数据表。

    至于基准电压、我能否问一下为什么通常更喜欢较低的基准电压? 是否存在取决于基准电压电平的性能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    低基准电压需要考虑的两个具体优势。 首先、显而易见的是、它允许较低的输出电压。 其次、前馈电容的影响更大、基准电压越低;具体而言、如果我们考虑频域。 前馈电容器会向环路添加零和极点。 随着输出电压越来越接近基准、极点越来越接近零点。 因此、使用较低的基准时、极点频率更高、并且前馈电容器零点的相位升压会增加。 这也应具有轻微的时域或瞬态响应性能影响、因为较高频率的极点也会导致环路中的增益稍高。

    Anthony