This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54494:VIN1/VIN2的 VREG5连接、电压为5V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963165/tps54494-vreg5-connection-for-vin1-vin2-at-5v

器件型号:TPS54494

1.对于馈入稳定5V 输入的 VIN1、由谁连接 VREG5、去耦电容器或5V 输入?

2.您是否看到了从5V 转换为3.3V 时出现的问题? 由于700KHz 是伪修复的、是否存在最小开/关时序问题?

但斯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    在数据表的第6页中、Vin1提供内部 LDO 来生成 VREG5。  

    TI 建议为每个输入(Vin1和 Vin2)使用10uF/25V 电容器、为 VREG5使用1uF/16V 电容器。  

    2.在 TPS54494EVM 参考设计中、Buck2输出为3.3V、输入电压为5V~18V、我认为它可以支持已验证的5V 至3.3V 输出应用。  

    但是、5V 输入的最小电压是多少? 4.5V? (我不确定它是否支持4.5V 至3.3V 的输入电压应用。)

    您的应用中每个通道的最大负载是多少? Vout1=?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Vin1提供内部 LDO。 但无论压降是多低、都无法从5V 输入生成5V 输出。 这就是我要问的问题:内部 LDO 是否仍然工作。 显然、VREG5不再是5V。 那么它是否会影响芯片运行?

    输入经过良好调节、最小值为@ 4.75V。 负载电流为3.5A。

    谢谢。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    VREG5 大约为5V-0.1V=4.9V、不会影响 IC 运行。  

    2.我们需要仔细检查 EVM 上的4.75V 至3.3V 输入电压应用程序,我们将在今天稍后回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我会仔细检查您在 EVM 上的应用。  

    当输入电压小于4.85V 时、无法以3.5A 的电流输出3.3V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我了解、通道1能够提供4A。 它为什么不支持3.5A? 如果它位于通道2上、则芯片的规格为2A、这是可以理解的。

    谢谢。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它很可能是占空比。 但赵可以确认。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    是的、TPS54494不能支持~67%占空比以上的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我要这个。