This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:控制拓扑-具有快速瞬态响应的峰值电流模式控制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54622, TPS54620, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964148/tps54824-control-topology---peak-current-mode-control-with-fast-transient-response

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件:TPS54622TPS54620

大家好、

我想知道该器件的反馈拓扑。 DS 表示"具有快速瞬态响应的峰值电流模式控制"。 它是否与"峰值电流模式控制"有区别?  该器件在瞬态响应方面的性能是否优于 TPS54620和 TPS54622?

如果没有任何特定的操作条件、可能很难回答、但如果您的回答较高、我们将不胜感激。 谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    所有3个器件将具有非常相似甚至完全相同的瞬态响应。 TPS54824中没有任何特殊的功能可为其提供比 TPS54620和 TPS54622更好的瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰回复、Anthony!