This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707:UC1707:双路 MOSFET 驱动器输出锁存高电平

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963481/uc1707-uc1707-dual-mosfet-driver-output-latching-high

器件型号:UC1707

针对 Mamadou 关于上一问题的答复:

 我在 TI 创建了此问题的支持案例–详细信息:

电话:CS0352694联系人:Guy Chun 名字:Guy 姓:Chun 简短描述:MOSFET 驱动器锁存高电平输出电子邮件:gdchun@sandia.gov 公司:Sandia National Labs 公司电话:语言:英语州:开放

 问题描述:

我们看到 OUTPUT_A 的奇怪行为、该行为应遵循 INPU_A_ON_INV、但在输入接地时锁存为高电平。 我要连接原理图和输入波形、在这里我们可以看到这一点。 这仅出现在输出 A 上、而不是输出 B 上。是否有人在输出上看到这种类型的锁存行为? VC=Vin ~15V、OUTPUT_A 在 IN_A_ON_INV 下降后保持高电平。

 原理图和说明:请参阅随附的图

此致、

 

Guy Chun

Sandia National Labs、2641

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、伙计、

    这很奇怪。 我支持此设备的同事现在已离开、但他将在下周早些时候与您见面。  如果您在此期间进行发现、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否仍然遇到此驱动程序的问题? 如果是、问题是否在多个单元和电路板之间一致? 您能否验证在正常运行期间、驱动器周围的所有信号是否处于建议的运行条件内?  

    此致、

    -Mamadou