This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:不同上拉电压下的 PG 和 EN 上拉电阻值

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964140/tps7a92-pg-and-en-pull-up-resistor-value-for-different-pull-up-voltage

器件型号:TPS7A92

您好!

我的客户在 TPS7A9201的 PG 和 EN 上使用3.3V 和1.8V 上拉电压、具体取决于项目。

3.3V 和1.8V 的建议上拉电阻器值分别是多少? 客户应如何根据上拉电压确定该值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对于 PG 引脚、理论限制基于数据表中列出的电压、所需电压以及 LDO 引脚可提供的最大灌电流。  电流为1mA 和0.4V。  因此、如果您在3.3V 上拉电压下运行、并且0.4V 已足够、则(3.3V - 0.4V)/1mA = 2.9k Ω。  对于该上拉电阻、您需要至少2.9k 欧姆的电阻。  通常使用10k 欧姆至100k 欧姆的值、或在该范围内已在 BOM 中的电阻器。

    如果您需要耗散更少的功率、则需要更大的电阻器。  在某些情况下、上拉电阻器值会影响泄漏电流。  EN 引脚的泄漏电流为0.1uA、PG 引脚的泄漏电流为1uA。  如果使用高上拉电阻器、泄漏电流将开始乘以上拉电阻、以减小上拉电阻器上的压降、并将 PG 引脚或 EN 引脚的电压增大到 GND。  在400k 上拉电阻(1uA * 400k = 0.4V)时、PG 引脚上会出现0.4V 压降。  因此、如果连接电子设备需要该电压或更低的电压来检测为逻辑低电平、则会有400k 欧姆的上限范围。  可以在 EN 引脚上执行类似的数学运算。

    谢谢、

    斯蒂芬