This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54622:为什么补偿组件#39;WEBENCH 生成的值不符合数据表公式36

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963927/webench-tools-tps54622-why-the-compensation-components-value-generated-by-webench-do-not-conform-to-the-datasheet-equation-36

器件型号:TPS54622

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在数据表的第36页、8.2.2.10补偿组件选择、方程式36 C4=Vout* Cout/(Iout* R4)。为什么 由 WEBENCH 工具生成的参考设计不符合它?

例如、Vin=10-14V、Vout=1.5V、Iout=1.6A. WEBENCH 设计给出 R4=1.02K、C4=100nF、Cout=44uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我们将对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    在 WEBENCH 中计算的值与使用数据表公式计算的值之间通常会有细微差异。 一般而言、这两种方法都可以正常工作。 通常、WEBENCH 中的值会得到更大的优化、因为在 WEBENCH 中、这些值会根据环路模型进行检查。 另一方面、简化了数据表方程以方便计算。

    使用您共享的值、使用数据表方程计算出的 Ccomp 值应为40nF。 这与 WEBENCH 的建议不太远。 任何一个值都将起作用。 需要权衡的是、47nF 电容器可缩短瞬态响应的趋稳时间、而100nF 电容器可提供更大的相位裕度。 47nF 的稳定时间更短、因为稳定时间取决于 COMP 上的 RC 时间常数。

    Anthony