This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:有关上拉电阻值的查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964146/tps51200-inquiry-about-pull-up-resistance-value

器件型号:TPS51200

您好!

我的客户询问 TPS51200 PGOOD 和 EN 的上拉电阻器值选择。

3.3V 上拉电压对应的电阻值是多少?如何确定?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    PGOOD 引脚的下拉电阻小于100欧姆。 根据您的逻辑电平、您可以选择 PGOOD 上拉电阻1k~100k。 当然、如果输出更高、则延迟会更长。

    EN 是高阻抗输入、您还可以选择1k~100k 上拉电阻。

    电阻越高、抗噪性能就越差。 因此、还需要根据您的系统设计考虑这一点。

    此致、

    Weidong