This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:输出电容器选择

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963577/tpsm84824-output-capacitor-selection

器件型号:TPSM84824

大家好、

我们正在考虑使用 TPSM84824。

该数据表具有以下有关 Cout 的说明。

在 Vout=0.8V 时、所需的最小 Cout
陶瓷300uF 和聚合物220uF

我可以只使用陶瓷电容器吗?

例如)
Murata GRM32ER60G337ME05L (330uF/3225/4V) x1

Murata GRM32ER60J227ME05L (220uF/3225/6.3V) x1

此致、
哈塞加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    是的、可以使用陶瓷电容器。 但是、如果执行此操作、需要注意两件事。

    1. 需要考虑降额。 例如、使用 muRata 的 sim冲浪 工具、在0.8V 直流和0.01Vrms 交流电压下、330µF μ F 电容器将降额至~230µF μ F。
    2. 使用这些值较高的陶瓷电容器时、请注意谐振频率太靠近环路 FCO。 330µF 以 μ s 为例、共振频率为~300kHz。 对于 TPSM84824为0.8V 输出应用而言、这是可以的、因为环路 FCO 应约为 FSW 的1/10、接近30kHz。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、

    感谢您的回复、但我的问题如下。

    当输出电压= 0.8V 时、能否使用陶瓷220uF 代替聚合物220uF?

    没关系吗?

    还是聚合物电容并非总是必需的?

    此致、
    哈塞加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    似乎我在答复中遗漏了一个关键字来阐明这一点。 是的、可以使用所有 陶瓷输出电容器。 在此应用中需要注意的关键是需要对陶瓷电容器的电容施加降额。 220µF 330µF 220µF 2 μ F 或1 μ F 的电容值、电容值至少与1 μ F 聚合物的电容值相同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Anthony