This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TI 的 PSpice:TPS543B20浮动网络错误

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963539/tps543b20-pspice-for-ti-tps543b20-floating-net-errors

器件型号:TPS543B20

TPS543B20上有许多引脚我希望在仿真中悬空。  但是、当没有任何引脚连接到这些引脚时、PSpice 会由于这些悬空引脚而引发错误。  这是模型中的错误、还是为了仿真目的、我应该执行除悬空这些引脚之外的其他操作?  作为参考、我浮动的引脚为3、4、5、6、31、 32、34、35、36和37。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过将短导线连接到我想要悬空的引脚来解决错误。  这似乎使 IC 满意、仿真将在没有错误的情况下启动。  但是、我似乎无法打开该部件。  我在 TPS543B20页面上运行了仿真模型、启动过程很顺利。  我看不出我的仿真模型为什么不启动。  我的简单仿真:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我看不到原理图有什么问题。

    您允许仿真运行多长时间?  12V 电源 V1具有3ms 的上升时间、EN 上的分压器在 VIN 达到8.8V 之前不会启用 TPS543B20、然后从 EN 到开关开始还有另一个512us 的延迟

    我还将查看是否可以找到该部件可能无法启动的其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我的仿真配置文件指定仿真应运行至15ms、并且数据将立即保存。  输入电源确实会按预期斜升、电流根据其规格提供脉冲、但输出电压永远不会增加、开关节点永远不会脉冲。

    您提到了我包含的使能分压器、它应该略微延迟启动时间-有趣的是、使能引脚电压没有上升到我预期的水平、 相反、它在上升时几乎跟随输入电压、直到被钳制到5 V。 对此行为我没有任何解释、但当使能引脚直接连接到 VIN 时、整个电路的行为与我之前描述的相同。

    我已附加了仿真文件、以防它对调试此问题有任何作用。

    e2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_Rankin.zip

    谢谢、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    尝试将 Simulation Settings>Analysis (模拟设置>分析)选项卡中的最大步长设置为50ns (在文本框中输入50n)或更低。 PSpice 可能会跳过过多的时间步长。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    我也尝试使用这些设置运行仿真。  我在寻找仿真和 TI 提供的仿真之间的任何差异后尝试了这种方法。  尽管更改此设置后仿真需要更长时间才能完成、但结果是相同的-转换器似乎从未启用。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的确认。

    我觉得从 TPS543B20产品页面下载的仿真复制并插入模型将会起作用、而通过 PSPICE for TI 插入的模型可能会有一些问题。

    如果你已经尝试过、请告诉我、但明天我将尝试。

    如果切换模型可解决此问题、我将告知 TI 员工 PSPICE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    我曾尝试过这种方法,但没有成功。

    我设法使我的仿真工作。  我采用了工作示例仿真、逐一缓慢地更改了元件和连接、直到最终中断。  当我在 MODE 至接地端 kΩ 了一个121电阻器时、该仿真停止工作。  然后、我返回到我的原始仿真(在上一条消息中附加)、移除了121 kΩ 电阻器、并再次测试了仿真。  它的启动符合我的预期(尽管具有相同的神秘使能引脚电压行为)。  我将让仿真运行以确认它按预期工作。

    此解决方案目前将对我适用、但我想知道何时将这些功能添加到此器件的仿真中?  我对仿真中的 API/BB 功能感兴趣、但现在似乎无法使用它。

    谢谢、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    调试这个很好。 让我就此通知建模团队。 我确认了您对将模式电阻器添加到接地的观察结果。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我联系了建模团队、他们告诉我该模型不支持 API/BB 功能。 目前评估 API/BB 功能的最佳方法是在 评估板上进行测试

    此致、
    Kris