This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:无输出+5V。

Guru**** 2524580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964192/tps23753a-no-output-5v

器件型号:TPS23753A

您好、先生、

请允许我向您学习、下面随附的文件。

因为客户当前不输出+5V。  

变压器是导致此问题的原因?

e2e.ti.com/.../TI-POE_5F00_BOARD_5F00_201119-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可能是变压器导致的。

    此外、我们不建议使用5V 的二极管反激-我们建议使用同步反激。

    此外、线性稳压器应为低电压基准(1.24V)、否则它将在输出电压50%的2.49V 电压下开启。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师