This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765EVM:两分钟后停止充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24765EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963385/bq24765evm-stops-charging-after-two-minutes

器件型号:BQ24765EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24765

您好!

 我们使用的是带电池的 BQ24765EVM。 我们在为电池充电时遇到问题。 电池请求的充电电流为3000mA、充电电压为12300mV。 我们将在 BQ24765EVM 中写入请求的电流和电压。 电池开始充电两分钟。 我们已通过读取电池中的供电电流来确认这一点(并且电池百分比/容量也略有增加)。 但是、两分钟后、电池报告提供的电流为0mA (从设定的电流逐渐下降)、并且电池状态没有错误。 我们已检查 BQ24765EVM 中的设置充电电压和充电电流、它与设置值相同。 不知道为什么它会在一段时间后停止充电... 如果我们再次向 BQ24765EVM 写入充电电流和电压、则电池会开始充电一段时间并停止.... 您能帮助解决此问题吗?  

谢谢、此致、

Elavarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    看门狗计时器似乎正在超时并终止充电。 数据表中的第8.3.20节对此进行了说明:

    遗憾的是、BQ2465的看门狗计时器无法禁用。 主机 MCU 或电池电量监测计需要在看门狗计时器到期之前写入 ChargeVoltage()或 ChargeCurrent ()寄存器,以重新启动看门狗计时器的计数。

    以下是讨论相同行为的相关 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-battery_management/f/182/t/319203

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo。  

    我们一方没有这样做。