This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:升压转换器输出上的开关噪声

Guru**** 2516620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964070/tps61235p-switching-noise-on-boost-converter-output

器件型号:TPS61235P

大家好、

我在使用 TSP61235PWRLT 升压转换器 IC 时遇到问题。 我在升压转换器的输出侧获得所需的电压(5.15v)、但它包括开关频率。 即使连接了适当的组件、我也会在输出侧获得开关频率(1MHz)。

请考虑以下原理图和布局以供查看。

R52的“0欧姆”电阻保持 DNP。


以下是升压转换器中使用的电容器和电感器的器件型号。

  1. 电感器
    1. 1uH–SRN6045TA-1R0Y
  2. 电容器
    1. 150uF–TSPD157K010S0100 (在输入和输出侧均适用)
    2. 0.1uF - CC0402KRX7R7BB104 (在输入和输出侧)

我已附上升压转换器的输出图像供您参考。

峰间电压为178mv、频率为911.58KHz。

以下是升压转换器输出波形的几幅图像。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉、我看不到您的图片。 您可以再分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu 先生、您好!

    感谢您的回答。

    我已重新上传图片、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    C2和 C42铝电解电容器吗? 通常、铝电解电容器具有大 ESR、大于100m Ω。 请在 IC Vout 引脚和 GND 引脚附近焊接两个10uF 陶瓷电容器、以减少输出电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu 先生、您好!

    再次感谢您的回答。

    电容器 C2和 C42是钽电容器。

    是的、使用以下软件后、我尝试在升压 IC 的输出侧连接10uF 电容器、该软件显示1MHz 为10uF 的谐振频率。

    但它在输出侧没有发生任何变化、我得到了相同的响应。 我还尝试了一个包含几个 MLCC 的电容器组、例如1uF、10uF 和22uF 、以创建一个宽广的谷底、从而为1MHz 频率提供更低的阻抗、但它不起作用。

    我还遵循了数据表中提到的布局指南。  

    请告诉我您对这一点的看法。 如果有任何其他方法可以解决此问题、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    输出电压纹波包括两个部分:1. 开关频率纹波、通常可以使用陶瓷电容器来降低、因为陶瓷电容器具有较低的 ESR。 2.开关噪声。 将陶瓷电容器靠近 IC 放置、以降低寄生电感和开关噪声。

    2.您可以在输出端放置铁氧体磁珠来过滤开关噪声。

    3.使用最小环路方法来测量输出电压纹波。