This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:询问 PG 引脚上的上拉电阻值

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964174/tps25982-inquiry-about-pull-up-resistance-value-on-the-pg-pin

器件型号:TPS25982

您好!

对于1.8V 上拉电压、PG 引脚的建议上拉电阻值是多少? 如何确定它?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    请注意:

    当器件没有电源时、PG 引脚应保持低电平。 但是、在这种情况下没有有源下拉电阻器可将该引脚驱动至0V。如果即使 TPS25982未通电、PG 引脚也被上拉至存在的独立电源、 根据引脚灌电流、此引脚上可能会出现较小的电压、而灌电流又是上拉电源电压和电阻器的函数。 最大程度地减小灌电流、以使该引脚电压保持在足够低的水平、从而使相关外部电路不会将其检测为逻辑高电平。

    因此、选择100k 至几兆欧姆左右足够高的上拉电阻值。

    此致

    Kunal Goel