This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:关断电源电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963566/lm2755-shutdown-supply-current

器件型号:LM2755

大家好、

在 LM2755数据表中、我们提到当 EN1 = EN2 = EN3 = 0时、可实现典型值为5uA 的关断电源电流。 HWEN 是否以及通用寄存器(0x10)中的位0、1、2完成此操作?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    请参阅数据表中的图10。 当 EN1=EN2=EN3=0并且 HWEN=VIN 时、测试关断电流。 当 HWEN 被驱动为低电平时、所有内部控制寄存器复位为缺省状态时、通用寄存器中的 BIT0、1、2为'0'。 只有下拉 HWEN 并将其上拉至 Vin、我们才能进入关断状态。

    最恰当的考虑  

    徐美奈