This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:澄清了建议的电感器值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963137/tps63710-clarification-with-recommended-inductor-value

器件型号:TPS63710

大家好、

我们的客户希望知道、对于 TPS63710、任何不使用更大电感来降低纹波并在更宽的负载范围内避免不连续导通模式的原因。

作为 数据表,第6.3节“建议运行条件”列出了6.2uH 时的最大有效电感。  

他们的应用将使用 TPS63710将12V 转换为-3.5V 至-5V 之间、目标电压待定。
输出电流范围为-80mA 至-400mA。

最大程度地减小纹波和 EMI 是设计的优先事项。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    在这些条件下、tt 可以使用稍大的电感器值、但与标准降压稳压器一样、这将减慢稳压器的总体环路响应。   同样、也可以通过相同的效果增加输出电容。

    最佳做法是测试负载瞬态响应、以确保较大值时没有任何明显的环路不稳定迹象。  您可能还需要使用 TI.com 上提供的 Spice for TI 工具和模型、在不同的负载瞬态和启动条件下测试不同的组件值。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您支持此主题。

    在向我们的客户分享您的答案后、以下是其他问题和意见:

     TPS63710DRRR 将12V 转换为-3.5V 至-5V 之间、确切电平待定。  负载将消耗大约0.12安培至0.4安培的电流。  

    使用5.6mH 电感器和10uF 有效输出电容进行的 Webench 仿真未显示不稳定情况、并且可在小于0.08mS 的条件下从~9%满负载和~99%满负载之间的负载瞬变中恢复。

    然而、Webench 建议使用4.7uH 电感器来满足他们尝试的所有要求。  由于数据表提供的动态规格不超过少数瞬态响应观察结果、因此动态设计必须依赖于 Webench 中包含的模型。  上述结果是否可靠地展示了负载阶跃响应和稳定性?

    此外、客户对下面的 Webench 设计有一些疑问(我不知道是否需要在此基础上创建单独的线程):

    第一个。 问题: 下载的仿真 CSV 文件不包含示例时间信息。  请参阅随附的示例。
    e2e.ti.com/.../WBDesignInputTransient5p0V.csv

    问题:

    第二个。 当改变直流/直流转换器设计上的输出电压时、webench 会将所有组件重置为其默认选择、而不是将单独选择的组件保留为不必更改的组件。  他们了解电压基准分压电阻器需要更改。  但是、如果能够保留我选择的其他组件、那将是有用的。

    第三个。  电容器选择表未显示电容器尺寸、例如.0805、0603。

    请告诉我您的意见。

    此致、

    Jonathan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、 我建议提交一个有关 WebBench 特定问题/建议的单独主题、因为这些问题/建议可直接分配给该支持团队的某个人。 我没有花太多时间使用 WebBench 仿真器、但仿真器显示的负载阶跃行为对我来说是合理的。 或者、如果客户希望更详细地评估给定设计中的不同组件值以及各种启动和负载阶跃响应、我建议使用我们的 Spice for TI 工具。 此致、 -Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将为 Webench 创建一个新主题、并将其标记为 Resolved (已解决)。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Jonathan