This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:TPS56628瞬态电流能力

Guru**** 2508905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964126/tps56628-tps56228-transient-current-capability

器件型号:TPS56628

你(们)好。

根据 TPS56228数据表、最高电流限值为8.9A、但是、在执行 SCP 测试时、输出电流可能会在短时间(大约5us)内超过8.9A。 当输出电流超过8.9A 时、是否存在损坏风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    电流限制用于过流保护。

    对于降压转换器、输出电流等于电感器电流和输出电容器电流之和。 如果电感器电流超过电流限值、则过流保护会将其限制为特定值。 因此、如果输出电流过高并触发过流保护、输出电容器将放电以提供等于 Iout-IL 的电流。

    因此、内部过流保护不存在损坏风险。 但如果触发过流保护、输出电压将下降。

    此致、

    Andrew