This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:CS 引脚反应

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964073/ucc3895-cs-pin-reaction

器件型号:UCC3895

尊敬的团队:

当 CS 引脚大于2.5V 触发保护时、电路将会锁存、逐周期限制或软启动?

此外、我能否为 CS 引脚提供直流值?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    当 CS 引脚大于2.5V 触发保护时、控制器将以软启动重新启动。

    不建议为 CS 引脚提供直流值。 由于采用峰值电流模式、CS 引脚上的信号会影响有效占空比。  

    BR、

    云生