This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92551:存储温度范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203, TPS92551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964113/tps92551-storage-temperature-range

器件型号:TPS92551
主题中讨论的其他器件:LMZ14203

尊敬的 TI 支持人员:

TPS92551的封装与 LMZ14203等其他产品类似。 TPS92551的存储温度范围为0°C 至150°C、LMZ14203的存储温度范围为-65°C 至150°C

这是否意味着不允许存储 TPS92551并在0°C 以下运行 我想一下当它下雪时、外面温度的袖珍灯。

对于0°C 以下的温度是否有法律约束性声明? 您是否知道它为0°C 的原因、因为 IC、R、C 和 L 应该在-65°C 时没有问题

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

      考虑到这不仅是 IC、而且是带有一些外部组件的模型、让我与我们的团队核实这是否正确、我将在本周内回复您。

    BR

    肖恩