This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:TPS3703B3050:延迟时间设置:1ms (请检查 schedmatic)

Guru**** 2420550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964024/tps3703-tps3703b3050-delay-time-setting-1ms-please-check-the-schedmatic

器件型号:TPS3703

你(们)好  

我们使用 TPS3703B3050 (设置延迟时间=1ms)

问题1:对于 Vsens,我们应该保持 R41=10K,对于 Vsence =0.5V,我们应该将 R41值修改为20K?

Q2: 是否对 SW2位置设计提出了建议? (当我们放置 SW1复位按钮时、RESET#将被重置)

问题3:是否有任何价值应该得到改善?

e2e.ti.com/.../TPS3703B3050_5F00_check20201214.pdfe2e.ti.com/.../TPS3703B3050_5F00_check20201214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已选择阈值电压为0.5V 的 TPS3703。  选择10K 或20K 的电阻器将不起作用。  我建议使用 R41=17.4K 和 R35=97.6K。 在 VCC=3.3V 时、进入 SENSE 引脚的电压将为499.3mV。  假设该器件具有+/-3%的电压阈值、则 VIT-(UV)= 485mV 且 VIT-(OV)= 515mV。   

    RESET 是逻辑信号、因此 SW2位置不是太关键。   

    与 TPS3703一起使用的组件值应该是可行的。  如上所述、应针对您的应用修改 R35和 R41。

    本