This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:负载瞬态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963250/webench-tools-tps53315-load-transient

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在为 TPS53315进行负载瞬态仿真时、我没有获得电流波形、因为该选项不可用。

另外、请告诉我如何在 WEBENCH 工具的脉冲电流源中设置较低和较高的电流值、因为我已经看到它还包括了一些其他 TI VR 的负载电阻器值

谢谢、此致

Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击 Add waveform (添加波形)并选择 Current from (当前来自)选项

    我联系了我的支持团队、了解负载阶跃变化。   通常、您选择"更新"、"更改"和"保存"、但这些选项目前似乎是固定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    我们已经解决了这个问题。 这些变化将在12月24日之前反映在 TI.com 上

    谢谢、此致、

    Praveen