This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:最小反馈电阻值

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962959/tps61087-min-feedback-resister-value

器件型号:TPS61087

大家好、团队、  

要设置输出电压、数据表建议如下所示、

输出电压由一个外部电阻分压器设定。 μA、流经反馈分压器的最小电流为50 μ A、可提供良好的精度和噪声覆盖。

要高于50uA,R2的最大值为24.76K。 对吗?  

如果是、R2最小值?  

客户使用 R2=1.5K 欧姆、R1=13K (目标输出电压12V)、输出电压未调节(结果1.2V)至目标电压。 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢 您发帖。 实际上、对于 TPS61087、流入分压电阻>30uA 的电流正常。 50uA 只是一种体验价值。

    因此、对于 R2、您可以选择大约25k 欧姆、这不是一个非常严格的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

    感谢您的评论。  

    我理解您的提及、但 R2值是否有任何最小规格?  

    如前文所述、当客户使用1.5K 欧姆作为 R2值、使用13K 作为 R1值时、输出电压仅为1.2V 而非12V。  

    请告诉我您对此问题的看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我认为这是因为焊接问题。 请测量电路板上 R1的电阻。 它似乎在电路板上短路。