This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:FB 引脚和 GND 之间的电阻值

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962172/tps61161-resistance-value-between-the-fb-pin-and-gnd

器件型号:TPS61161


您好的支持团队、

使用 TPS61161半年后、LED 开始闪烁。
FB 引脚和 GND 之间的电阻值为11.6Ω Ω。
TPS61161是否损坏和短路?

请告诉我是否有这样的先例。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    您能否提供软件、输出电压、输出电流范围截图进行分析?

    此外、还请确保相关电容器均正常、尤其是对于 Cout。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:
    感谢你的答复。

    我得到了 VIN 和 VOUT 波形。 VIN 和 VOUT 不稳定。
    我想以私人消息的形式发送波形数据。

    负载 LCD 是一个单独的板。
    LCD 板被多次插入和移除。

    重复插入和移除是否会损坏 FB 端子的 ESD 单元并导致短路故障?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    我将向您请求友谊、您可以将这些图解发送给我。

    根据您的描述-闪烁、这似乎不是一个散射电路问题。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

     

    这是 Mochizuki 与 Dice 合作。

    他将向您发送客户测量数据。

     

    下面是一些背景信息、我们从客户那里听说过。

    1. 它们使用 Rset 27欧姆设置4.7mA 输出电流。 输出电压大约为8V、最初运行良好。

    2. 在 ES 样片评估期间、他们将此 LED 驱动器板插入 LCD 背光模块。

    3. 而2个单元产生了奇怪的 LED 亮度。

    4. 它们尝试测量 FB 引脚电阻、如前面提到的 DICE。 它们采用2.5V 高阻抗电阻表。

      结果显示了损坏的 TPS61161的 FB 引脚处的一些泄漏电流。

    5. 我们的预期是 TPS61161内部 ESD 单元在热插拔过程中受到 EOS 或 ESD 损坏。 LDC 模块扁平电缆上没有 Order GND 和 Vdd 连接。

    6. 最后 ESD 单元产生较大的泄漏电流,然后 FB 电路功能发生变化,LED 电流从原始设置发生变化。

     

    客户表示同意、如果这种情况是正确的、他们会在 FB 引脚上添加过压保护器件。

    您是否认为这种情况可能是根本原因?

     

    对于原因、我们可以使用 FA 来获取证据、对引脚 I-V 特性应用引脚、如果需要、可以使用去电容封装直接查看 ESD 电池损坏情况。

    但是、在修复大规模生产产品原理图之前、需要花费时间和成本。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

     

    我不确定您的时间是否及时、但我们今天能否收到回复或直接联系邮件地址?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    由于这个问题有点奇怪、我将向 Dice 提供我的电子邮件地址、您可以向我发送详细说明。 我将与我的同事一起进行进一步的分析。  

    谢谢!

    BR、

    Robin