大家好、
好的、我们收到了客户的查询、并希望确认以下内容。
器件能否处理 的双输出
1、 VOUT1=5.5VDC 30A 和 VOUT2=5.5VDC 30A 时的 VIN 20-28VDC?
2. VOUT1=5VDC 40A 且 VOUT2=2.5VDC 30A 时的 VIN 20-28VDC?
主要关注的是电流。 客户尝试 在 WEBENCH 中模拟该器件、但开关 FET 的额定值为75V 51A、是理想的选择。
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
好的、我们收到了客户的查询、并希望确认以下内容。
器件能否处理 的双输出
1、 VOUT1=5.5VDC 30A 和 VOUT2=5.5VDC 30A 时的 VIN 20-28VDC?
2. VOUT1=5VDC 40A 且 VOUT2=2.5VDC 30A 时的 VIN 20-28VDC?
主要关注的是电流。 客户尝试 在 WEBENCH 中模拟该器件、但开关 FET 的额定值为75V 51A、是理想的选择。
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德
尊敬的 Maynard:
请使用 LM5143-Q1快速入门计算器帮助您选择组件。 考虑到28V 的最大输入电压、此处适合40V FET、并联两个 FET (至少对于低侧位置)。 为了管理开关损耗、我建议使用150-200kHz 范围内的低开关频率。
从散热角度来看,40A 通道特别具有挑战性--请检查最高环境温度规格。 这通常通过20A/相的两相解决方案来实现。
请注意、5V 输出可馈送到 VCCX 以降低控制器功耗。 然后、偏置功率损耗为 Vcc*icc、其中 icc 是总 VCC 电流、主要由栅极驱动电流组成(每个 FET = Qg*fsw)。 此外、您还可以使用控制器1的 SYNCOUT 来同步控制器2。
此致、
Tim