This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:该相位补偿可以吗?

Guru**** 2416460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963680/lm25116-this-phase-compensation-is-ok

器件型号:LM25116

您好!

这是我的第一篇文章。

我尝试使用 LM25116制造降压转换器。

但我对降压转换器的相位补偿没有足够的了解。

然后、我想知道如何判断相位补偿是否良好。

通常、该相位补偿是可以的?

互联网上的大多数文字都关心相位裕度、但没有提到其他特征。

但我认为我应该关注其他点、例如大约100kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享您的原理图和设计条件。 我们可以查看。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 LM25116快速入门计算器检查您的设计。 上面的图具有较低的交叉频率、大约600Hz。 目标开关频率为该频率的10%、同时将相位裕度保持在50度以上。

    对于用于峰值电流模式控制的2类补偿、补偿电阻器 RC 设置增益(从而设置交叉频率)、而补偿电容器 CC1设置可置于交叉频率1/10的零点。 最后、CAP CC2设置了一个用于噪声衰减的高频极点。

    此致、

    Tim