This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150

Guru**** 2535070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963392/tps65150-tps65150

器件型号:TPS65150

你(们)好,先生

1.Vin=3.3V 输入。 当 C9失灵或失效时、Vin 为何会降至2.5并产生大电流?

 放大器的增益是多少? VFB 的纹波要求是什么?

3..调节环路如何工作?CFF 是否对应于 C9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、我将在2020年12月14日星期一之前详细回顾并提供任何反馈。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    C9是内部反馈跨导放大器补偿网络的一部分、如果出现故障或完全不符合要求值、则可能存在不稳定的控制环路、可能导致升压转换器振荡。 这可能是导致您看到的行为的原因。

    2. 未提供包括放大器增益在内的内部电路的详细信息。 此外、我相信您可能会使用较旧的数据表。 请从网站下载最新的数据表、这可能会更好地阐明问题。

    3. CFF 对应于您展示的图片中的 C15。 同样、我认为您使用的是较旧的数据表、因此我建议下载最新的数据表、其中显示了复制的应用图。 该图还正确显示了 R1和 R2的位置。 图8和后续文本介绍了最新数据表中控制环路的运行情况。

    此致、

    辽卡特