This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于在没有电池的情况下对 IC 进行编程

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963934/bq25703a-regarding-programming-of-the-ic-without-battery

器件型号:BQ25703A

主席/女士

我使用此 IC 为没有系统的电池充电,我应该遵循什么流程..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    它没有基本的特殊流程。 但您可能需要根据需要禁用充电并设置正确的系统电压。 IC 无需电池即可通电。

    此致、

    林红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生  

    我能不能发送原理图因为我的设计中没有系统我只需要给电池充电,请帮我…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    当然。 也可以简单使用 TI 参考设计(包含在 EVM 用户指南中)。 您不必在硬件上执行任何特殊操作。

    如果您真的想检验自己的想法、 订购 TI EVM 将非常有帮助。

    此致、

    林红