This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:如何使用自动校准功能?

Guru**** 2544770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963373/bq27z561-r2-how-to-use-auto-calibration-function

器件型号:BQ27Z561-R2

先生,您好:

我们检查数据表、并有一个函数自动校准。

下面有三个问题。

1.请告诉我们更新规则是什么?

2、电压、电流和温度将同时更新?

3.在总线线路上的5s 没有通信活动后、校准将更新一次、如果总线上的100s 没有通信、校准是否会更新20次?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    当5s 无通信且监测计处于睡眠(低电流)状态时、监测计将进行校准、所有偏移都将计算在内。 它不会多次执行校准、只会在每次状态变化后执行一次。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keller 您好:

    再次感谢您的解释。

    监测计是否会在正常模式到睡眠模式时每次执行校准?

    即使偏移值与之前的值相同、测量仪表仍将再次写入相同的值?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    它不应重新写入相同的值、仅当更新后、DF 才会磨损。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller:

    非常感谢您的出色响应。