This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40195:规格检查

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40195, LM25117, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962892/tps40195-spec-check

器件型号:TPS40195
主题中讨论的其他器件: LM25117LM5141

大家好、

我想找到能够满足以下要求的解决方案。

1.输入电压= 12V

2.输出电压= 10.5V-8V

Iout = 10A

我发现占空比(最大值)为87.5%。 它无法满足 IC 规格。 我们还想设置逐周期电流限制值。

例如、我们设置 ILIM = 8A、当 Iout 高于8A 时、IC 将钳制 Iout = 8A 并缓慢降低10.5V 输出电压。

您能为我们提供相应的器件建议吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正如您在消息中所注意到的、TPS40195不支持该应用、因为它不支持具有8V 至10.5V 输出的12V 输入、也不支持恒定电流限制。

    您的咨询是直接针对我提出的、因为我是支持 TPS40195的首席应用工程师、但我将与我们更广泛的团队联系、以了解可提供更宽占空比和恒定电流限制而不是过流关断的器件。

    为了确保我们查看正确的器件集、12V 输入电压的整个预期范围是多少、包括10A 负载电流的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的信息和参与。 在我与客户核实后、12V->10V 正常、但应使用恒定电流限制。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Roy。  我正在检查这些器件、以了解哪种解决方案最适合客户的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

     

    我们的 LM25117具有可配置为恒定电流(CC)运行的 CM 引脚。 不过、它的 TOFF 最小规格有点高、因此您需要根据所选开关频率检查可实现的最大 Vout。

    我们还有 LM5141控制器、其中 RES 引脚可连接到 VDDA 以禁用电流限制断续模式并实现恒定峰值电流限制。 对于具有恒定电压(CV)输出的转换器、我们需要使用输出感应电阻器和 CS 放大器在应用手册 snva829中实现。

     

    此致、

    Tim