This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:fpm 模式:低输出电流时的实际开关频率

Guru**** 2596965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410, LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963814/lmr50410-fpm-mode-actual-switching-frequency-at-low-output-currents

器件型号:LMR50410
主题中讨论的其他器件: LMZM23600

您好!

我想在我的系统中使用 LMR50410为所有组件提供5V 电源。

我的规范是:

  • VIN=24V
  • VOUT=5V
  • Iout=0.1A

我想使用典型应用中描述的方案(数据表的第9.2节)、并且我需要调整输出电感器和电容器的大小。

在第8.4.4节中、当达到0.3A 的最小电感器峰值电流时、PFM 模式被激活。 由于本例中的输出电流为0.1A、我假设 LMR50410在我的设计中始终在 PFM 模式下工作、它是否正确? 如果是、如何根据数据表中的等式9和12以最佳方式估算实际开关频率、从而以最佳方式调整输出电感器和电容器的尺寸?

更一般而言、LMR50410是否是此类小输出电流的最佳选择?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、  

    在确定电感器的大小时、应使用 CCM 开关频率(700kHz)。  

    在您的情况下、如果您仅从输出端拉取0.1A、该器件将切换至 PFM 模式并降低700kHz 开关频率以节省一些功耗。

    如果您想检查在上下移动负载时的频率、可以使用 webench 查看针对特定条件计算出的 PFM 频率。 以下是您将更改负载电流并点击 Calculate 的位置的快照:

    如果您不想在轻负载时降低频率、可以使用器件的强制 PWM 选项。 在这种情况下、开关频率在整个负载上是恒定的。  

    如果您需要一个简单的24V 至5V 转换器来实现0.1A 负载、您可以考虑使用 LMZM23600电源模块。 它具有5V 固定电压选项、因此您只需要一个输入电容器和一个输出电容器。 它还具有 MODE 引脚、因此您可以根据需要在 PFM 和 FPWM 操作之间进行选择。  

    谢谢、  
    Denislav