This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:工作电流问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963584/tps40400-operating-current-question

器件型号:TPS40400

大家好、

您是否会告知以下数据表中指定的最大15mA IVDD 处于什么条件?

我建议客户降低功耗。

因此、请提供建议。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我正在为该规格提取测试数据、我将告诉您我拥有的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    VDD 旁路电流具有很小的正温度系数、但对工作电流变化的主要影响是器件间的变化。

    在特定条件下运行不会显著降低最坏情况下的偏置电流。