This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:有关上拉/下拉电阻值的查询

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963591/tps544c20-inquiry-about-pull-up-down-resistance-value

器件型号:TPS544C20

您好!

我的客户询问 TPS544C20控制 I/O 的上拉/下拉电阻器值选择

在以下情况下、合适的电阻值是多少、如何确定?

 PGOOD 上的3.3V 上拉电阻

 2. PGOOD 上的1.8V 上拉电阻

 数据、CLK、CNTL 和 SMBALERT 上的3.3V 上拉电阻

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这些信号的上拉电阻值的选择由系统使用这些引脚来驱动、并为信号提供足够快的上升时间。

    对于 PGOOD、灌电流不应大于指定的5mA 测试电流、并且可使用的电阻高达100k 欧姆不是很重要。

    对于 CLK、DAT 和 SMBALERT、灌电流也不应超过5mA、但电阻为2.2k Ω 是常见的。  根据连接到总线节点的器件数量和通信总线速度、通常使用1.1k 至10k 的电阻。

    CNTL 引脚没有内部下拉电阻、并且不需要特定的上拉电阻。  10kOhm 电阻器足以驱动引脚"导通"、但如果需要、可以使用明显更低或更高的电阻器。