This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767:具有使能引脚的5V 至3.3V (1A) LDO 建议

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TPS768
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961895/tps767-ldo-recommendation-for-5v-3-3v-1a-with-enable-pin

器件型号:TPS767
主题中讨论的其他器件:TLV767TPS768

大家好、

在性能和成本方面、您是否有任何 TPS76733引脚对引脚器件?

应用为5V 至3.3V、1A 负载、需要使能引脚和 SOIC-8封装。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    TLV767呢? TLV76733DGNR 采用带散热焊盘和使能引脚的 SOIC-8封装。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    谢谢您的回复。 我发现 TLV767xx DGNR 器件采用 HVSSOP 封装、而不是 SOIC8封装。 你还有什么建议吗?

    此致、

    苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    抱歉。 正确、TLV767采用相似的 HVSSOP 封装、不一定采用 SOIC8封装。 TPS768是 SOIC +使能端选项。 TLV767将是更现代的解决方案。

    此致、

    Wilson