This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于两个12V/6A 输入的优先电源多路复用器

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962769/priority-power-mux-for-two-12v-6a-inputs

主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS25947LM74800-Q1

您好!


我正在搜索两个12V 输入的优先电源多路复用器、它们可以处理非汽车应用中高达6A 的负载。
TPS2121是我的理想选择、因为它支持6A 电流。

您能否建议一个 TI 解决方案来处理具有优先多路复用功能的此类电流? 欢迎使用外部 FET 和内部开关解决方案。 首选单芯片解决 方案、但我也可以在每个电源输入上使用一个 IC (使其成为2 IC 解决方案)。   

提前感谢

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    我们没有能够在6A 时处理12V 电压的集成 PMUX 解决方案。

    我相信您将必须使用具有电子保险丝的双 IC 解决方案、如以下文档中所示:  https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf 

    请在此处查找电子保险丝产品系列 :https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html 

    如有需要、要获得有关电子保险丝的最快支持、请提出新问题并标记电子保险丝部件。  

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    遗憾的是、该应用手册中的所有电子保险丝的额定值均低于6A。
    有趣的是、我刚刚遇到了@LM74800。 我认为可以使用两个此类 IC 作为为多路复用器两个电源供电的解决方案-满足 PMUX 的两个基本要求:
    1) 1)反向电流阻断
    2)阻断 MOSFET 关断时流经 MOSFET 体二极管的正向电流。  

    这是应用手册 SLVAES2中的一个片段

    为什么我们只需要处于辅助 LM74800侧的 MOSFET 驱动器(Q5)?  
    此外、尽管数据表列出了多种应用、但并未针对多路复用提供太多的照明。  
    您是否有关于使用 LM74800的 PMUXing 的更多设计信息、例如此应用的详细设计过程?

     我注意到你在类似情况下的评论。 您是否也会对我的查询有足够的了解?  

    谢谢、此致、

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    我已将此主题传递给 Praveen、以便他能够更好地支持这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    如果您的电流限制为6A、则允许5.5A 的最大负载电流。 如果是、2个 TPS25947将是您的应用的理想选择。

    请参阅 TPS25947 数据表的"9.4优先级电源多路复用"部分

    TPS25947还具有 ITIMER 功能、允许您在 ITIMER 电容器设置的特定持续时间内传递大于5.5A 的瞬态负载电流。

     与 LM74800-Q1相比、TPS25947可提供更紧凑、功能更丰富的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的参与。 我非常喜欢 TPS25947-它更便宜、更小、唯一的缺点是不符合我的当前要求。  我的是一款71W (PD 侧) PoE 应用、其中包含可选的12VDC 适配器。 12V 适配器输入将57V 至12V 直流/直流转换器输出连接在一起、这正是我寻找解决方案的地方。

    关于电流、是的、我更喜欢 具有6A 负载电流支持的部件、该部件接近我的电源要求。  

    目前、如果 TPS25947 无法在6A 负载下工作、我希望将其保持在后燃烧器上。 这也是产品决策、您知道。  

    谢谢、此致

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    感谢您对 TPS25947的反馈。

    我将在这里结束本主题、因为我们可以继续在另一个并行运行的 e2e 线程中讨论 LM74800-Q1。