This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:使用 E-LOAD LET 输出短路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963728/tps54620-use-e-load-let-output-short

器件型号:TPS54620

降级器、

我们使用 e-load、让输出短路仿真 OCP、然后检查输出电压约为0.4V。

那么、短路后的0.4V 电压是可以的、还是有任何警告?

它应该更接近0V、对吧?

BR

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS54620可在0.4V 下处理短路、或在更短的0V 下处理。 较短时间较长时的潜在风险是电感器中的电流失控、但 TPS54620中的低侧 FET 正向电流限制可防止这种情况发生。 电流失控是较难短路的风险、因为随着 HS FET 导通时间(Vin-Vout)内电感器上的电压更大、电感器电流斜升更快、变得更难短路。 由于短路会将输出电压降至0V、因此电感器上的电压为满 Vin 电压。

    如果您想对低至0V 的电压进行仿真以确保您的设计中没有风险、您可能需要使用电阻极低的直接短接电路板、而不是使用电子负载。 许多电子负载将限制其在短路模式下可将输出电压下拉的低电平。

    Anthony