This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512:ENAMP;Vout 延迟

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963614/lp38512-en-vout-delay

器件型号:LP38512

我们的客户对 LP38512有疑问

 电气特性中提到的 TD (导通延迟)值和后续图中显示的值是不同的值。 他们希望了解 TD (on-delay)的最大值和最小值是多少。  

请参阅以下内容以了解更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mishra、

    未正确添加图像。 添加图像的正确方法是将其保存到本地计算机、并从驱动器中选择它们、而不是将其复制粘贴到文本框中。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我们没有确定延迟时间(最小值和最大值)的极限值。  我审查了该部分的档案,没有发现任何其他资料。  我将使用该图获取有关延迟和启动时间的测试数据。  如果客户需要测量其系统中的值(例如在不同条件或工作温度范围下)、他们可以购买多 EVM 并使用 DDA 板进行此评估。

    www.ti.com/.../sbvu065.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬