This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1或测量2S 电池组的替代产品

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ34Z100, BQ78Z100, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962764/bq28z610-r1-bq28z610-r1-or-alternative-to-measure-2s-pack

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ78Z100BQ28Z610

您好!

我正在为我的系统寻找一个电量监测计、其作用类似于 bq27541-G2为1S 电池组提供的电量监测计、BQ28Z610-R1是否是最佳选择?

我不确定是否会使用保护功能/平衡、因此我正在寻找更简单的实现方案。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq28z610-R1或 bq78z100将是最佳选择、如果您只想测量 bq34z100、我们建议您使用 bq28z610、但如果您想使用电池平衡或保护功能、则使用 bq28z610将会带来更大的灵活性。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的、我想我们将使用 bq28z610、那么、是否有任何应用手册将其仅用于监测目的?

    和建议的电路/布局?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使任何输出引脚保持悬空(CHG、DSG)并禁用数据存储器中的所有保护功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、类似的东西会起作用吗? 我应该添加任何去耦电容器还是将任何未使用的引脚接地?

    我们将在系统中使用它、而不是在电池组配置中使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定图像是否已通过、请重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使没有电池平衡功能、您仍需要将电池连接到 VC1和 VC2。 有关连接示例、请查看 EVM 用户指南。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIOogofu、

    您可以遵循 EVM 原理图:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是这样吗? 我只是想确保我不会在该电路中遗漏任何东西或留下不必要的组件。 我不确定 D1和 R11用于 什么以及 R14、R16、C9和 C10 (EVM 原理图中的标签)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D1为 PACK 引脚提供反向电压保护。 R14/R16用于电池平衡电流限制。  

    (编辑了此帖子、D1不提供 FET 栅极保护)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果我的电池已经有 BMS 来管理平衡/保护、我可以移除 R14、R16、C9和 C10、并将1P 和2P 直接连接到 VC1和 VC2吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些组件不应保持组装、它们与电池平衡没有直接关系。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我发送的最后一个电路可以吗? 还有什么可能缺少的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的原理图应该可以与我看到的结果保持一致。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!