主题中讨论的其它部件:, ULN2003A
您好,
我目前正在使用 TPL7407L IC 来驱动28V 线圈电流的转速继电器~0.5A。 我的器件在多次使用后仍然出现故障,我知道我选择了错误的外部肖特基二极管,请指导我从哪里可以选择所需的肖特基二极管,我正在连接下面的 sch。
请对其进行评论。
谢谢你
引脚10上的二极管从外部连接在引脚9 GND_F 之间。 二极管 PN: PMEG4005AESFYL
高拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我目前正在使用 TPL7407L IC 来驱动28V 线圈电流的转速继电器~0.5A。 我的器件在多次使用后仍然出现故障,我知道我选择了错误的外部肖特基二极管,请指导我从哪里可以选择所需的肖特基二极管,我正在连接下面的 sch。
请对其进行评论。
谢谢你
引脚10上的二极管从外部连接在引脚9 GND_F 之间。 二极管 PN: PMEG4005AESFYL
高拉夫
您好,
虽然 技术和内部架构不同,但我们已将 ULN2003BPWR 作为引脚对引脚的替代产品进行了筛选,我们认为它是 TPL7407L 的最佳选择。 请评论。
谢谢你。
Gaurav [引用用户="Shreyas Dmello"]
您好、Gaurav、
我们没有类似额定值的器件。 TPL7407LA 改进后的型号最高仅为30V。 在您的应用(28V)中、余量较小、但仍可以在此处使用此器件。
[/报价]