This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L:外部肖特基二极管额定值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA, ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961840/tpl7407l-tpl7407l-external-schottky-diode-rating

器件型号:TPL7407L
主题中讨论的其它部件:, ULN2003A

您好,  

我目前正在使用 TPL7407L IC 来驱动28V 线圈电流的转速继电器~0.5A。 我的器件在多次使用后仍然出现故障,我知道我选择了错误的外部肖特基二极管,请指导我从哪里可以选择所需的肖特基二极管,我正在连接下面的 sch。  

请对其进行评论。  

谢谢你  

引脚10上的二极管从外部连接在引脚9 GND_F 之间。 二极管 PN: PMEG4005AESFYL

高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您的图片未正确上传、我不确定您所面临的问题是否是由负瞬态导致的。 肖特基必须具有尽可能低的正向电压。

    如果可能、您可以使用 TPL7407LA 而不是 TPL7407L 吗?

    这是 TPL7407L 的引脚对引脚替代产品、运行更加稳健、并且不需要肖特基二极管即可在输出引脚上进行负瞬态处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请务必尝试。任何方式都感谢您的提示回复。  

    高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Shreyas Dmello"] TPL7407LA [/引用]

    Shreyas,您好!  

    我在浏览 TPL7407LA 的数据表,最大电源电压为30V,TPL7407L 为40V,您能不能推荐 TPL7404L 的替代产品,使其与引脚对引脚等效。  

    高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我们没有类似额定值的器件。 TPL7407LA 改进后的型号最高仅为30V。 在您的应用(28V)中、余量较小、但仍可以在此处使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    虽然  技术和内部架构不同,但我们已将 ULN2003BPWR 作为引脚对引脚的替代产品进行了筛选,我们认为它是 TPL7407L 的最佳选择。 请评论。  

    谢谢你。  

    Gaurav [引用用户="Shreyas Dmello"]

    您好、Gaurav、

    我们没有类似额定值的器件。 TPL7407LA 改进后的型号最高仅为30V。 在您的应用(28V)中、余量较小、但仍可以在此处使用此器件。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    ULN2003A 具有相同的引脚、但由于采用了 BJT、因此在性能上不等效、而只是在功能上等效。

    另一个需要注意的问题是、对于电感负载、ULN2003A 不需要在 OUT7上使用外部肖特基二极管。

    如果您的应用可以使用 BJT 实现、请继续尝试使用 ULN2003A、因为它是 P2P 交换。