This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735-Q1:TPS735-Q1 - FB 是否可以在1.2V 输出电压下短接至 VOUT?

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963837/tps735-q1-tps735-q1---can-fb-be-shorted-to-vout-for-1-2vout-voltage

器件型号:TPS735-Q1

大家好、团队、

 对于 TPS735-Q1在 1.2V 输出电压下 FB 对 VOUT 短路的情况、是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    这样做没有任何问题、实际上、如果您需要与内部基准相同的输出、我们建议您这样做。  FB 引脚的额定电压为1.6V、因此您需要适当地设计转换器、使负载瞬态不会导致输出电压高于1.6V 时出现任何峰值。

    谢谢、

    斯蒂芬