请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610我需要管理新产品的电池。 配置将是2S 或2S2P LMO -此选择可能取决于机械设计考虑因素、而不是电气设计考虑因素。 我认为我需要:
1 、主要保护包括过压、欠压、过流、温度。 我假设 PTC 和任何其他温度传感器需要非常靠近电池、如果不连接到电池。 其余器件是否位于附近(几英寸外)的 PCB 上? 到目前为止,我一直在努力寻找>1S 的主要保护。
二级保护。 是否需要 OVLO?
充电平衡
通过与微控制器的简单接口进行电量监测。 我假设微控制器在某个合适的时间间隔内请求充电状态、与电池管理没有太大关系。
5.与上述兼容的充电解决方案。
你推荐什么?