请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 大家好、团队、
我们是否有适用于具有电源路径(PP)的电池充电器的参考设计? 正在充电的电池为2S 锂离子电池(6-9.4V)。
我已向 客户推荐使用 BQ25886、但他们倾向于采用竞争对手的参考设计、以便更轻松地实施。 我们是否可以提供参考设计、以便为 BQ25886轻松换出另一个器件?
这适用于面向尺寸和成本的手持设备。 谢谢。
最棒的
Dajon McGill