This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887EVM:有关充电电流的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963556/bq25887evm-question-about-charging-current

器件型号:BQ25887EVM

您好!  

我无法通过两节电池获得约600mA 的充电电流。 最大输入电流约为1A @5V。 寄存器可以将该值写入高电平、但实际值不会改变。 我尝试了两个电源。 此模块很好、但仅600mA 时充电速度太慢。  

谢谢、

Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    在5W 输入下、由于充电器的效率、接近终端的充电电流将略低于5W/8.4V = 595mA。  实际上、充电器报告的是 IINDPM、这意味着输入电流不足以满足请求的充电电流。

    此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    这是电路板的限制吗? 因为我的两个直流输入都能够超过5W。  

    谢谢、

    Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、

    该充电器具有一个 ILIM 引脚、可钳制输入电流、而不管 IINDPM 设置如何。  您可以使用 GUI 左下角单位 I2C 寄存器第二列中的第一个复选框来禁用 ILIM 引脚。

    此致、

    Jeff