This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:不同上拉电压下的 PGOOD 上拉电阻器值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963693/tps56121-pgood-pull-up-resistor-values-for-different-pull-up-voltages

器件型号:TPS56121

您好!

我的客户在 TPS56121的 PGOOD 上使用3.3V 和1.8V 上拉电压、具体取决于项目。

3.3V 和1.8V 的建议上拉电阻器值分别是多少? 客户应如何根据上拉电压确定该值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS56121下拉电阻(RPG)的最大值为70 Ω。

     

    泄漏电流(Ileakage)最大为20uA。

     

    使用泄漏电流确定最大上拉电阻。

    使用下拉电阻确定最小上拉电阻。

     

    VIH  逻辑高电压  

    VIL 逻辑低电压

    Ileakage = 20uA

    RPG = 70欧姆

    Vpullup 3.3V 或1.8V

     

     

    (Vpullup–VIH)/Ileakage = Rpullup 最大值

     

    Rpullup 最小值= RPG*(Vpullup–VIL)/VIL