This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:不同上拉电压下的 PG 和 EN 上拉电阻值

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963703/tps63710-pg-and-en-pull-up-resistor-values-for-different-pull-up-voltages

器件型号:TPS63710

您好!

我的客户在 TPS63710的 PG 和 EN 上使用3.3V 和1.8V 上拉电压、具体取决于项目。

3.3V 和1.8V 的建议上拉电阻器值分别是多少? 客户应如何根据上拉电压确定该值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

     由于 EN 引脚在 EN 和 GND 之间连接了一个内部~400k Ω 下拉电阻器、因此您需要确保上拉电阻器能够可靠地将 EN 引脚拉至1V 以上。  因此、我建议将该值保持在小于200kOhm 的范围内、最好保持小于100kohm t、以便为1.8V 电压轨和内部下拉电阻器的变化提供足够的裕度。

    PG 引脚的绝对最大电流额定值为5mA、具有~70欧姆(最大300欧姆)下拉电阻(1mA)、因此可安全使用大于3kOhm 的外部上拉电阻。  请注意、较高的上拉值将降低电流消耗并为您节省一些功率损耗。

    此致、

    -Matt