This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微型连接器提供单节锂电池充电器和负载选择器

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963764/single-lithium-cell-charger-and-load-selector-from-micro-connector

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ24702

需要为单节锂电池充电 4.2V 全充电电压,电流为700mA。

当外部电源供电时、负载应从外部电源供电、如果没有外部电源、负载应切换到电池。

只需要低成本的 RC 可设置解决方案。 请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    如果您的输入电压低、如5V、请试用 BQ24702线性稳压器系列。  如果您的输入电压更高、请尝试 BQ25616。

    此致、

    Jeff