This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:没有外部电容会发生什么情况?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963538/tps25924-what-happens-with-no-external-capacitance

器件型号:TPS25924

大家好、

 TPS259241DRCR 器件的数据表使用1uF 作为最低输出电容。 低输出电容意味着更低的浪涌电流和更低的功率损耗。 这是否也意味着可以实现更低的负载电阻?

我们是否可以使用低于1uF 的输出电容、甚至完全移除输出电容? 这样做是否会造成不稳定?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    根据数据表、电容的最低建议值可以是0.1uF。 为了实现稳定运行、建议根据数据表使用电容值。

    是的、输出电容越低、浪涌电流越低。输出负载电阻对于功耗的值与功耗成反比、在决定功耗时也起着作用。 因此、如果需要降低功耗、可以降低输出电容并增大负载电阻。

    此致

    Kunal Goel