This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:电感器在 ELL VGG2R2N 过时后的选择

Guru**** 1273500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963503/lm3671-inductor-selection-in-light-of-ell-vgg2r2n-obsolescence

器件型号:LM3671

LM3671数据表为 L1提供了4种建议的电感器、可与直流/直流转换器配合使用。

其中、Coilcraft LPO3310-222MX 和 Panasonic ELL5GM2R2N 已停产、或未在任何组件供应商处供货。

将 Panasonic 设计成多种设计后、可用的2种替代方案采用不同的封装、因此需要多种 PCB 重新设计、这是不可取的。

可以合理地安装在 Panasonic 封装上的其他电感器确实存在、但这些不是"建议"的。
例如、Bourns SRN3015-2R2M 是适合此应用的器件吗?

在寻找推荐电感器的替代器件时、需要考虑哪些关键因素?
是否有任何其他建议的电感器更符合 Panasonic 物理形式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    为器件选择电感器取决于针对低纹波和饱和电流额定值计算出的电感器值。 为了实现高效率、数据表建议使用饱和电流额定值高于1.1A 的2.2uH 电感器。

    SRN3015-2R2M 电感器根据特性看起来正常。 数据表中建议的电感器只是为了便于选择。 您可以根据数据表特性建议选择电感器。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们!

    此致、

    Tanvee