This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要与直流电表相关的特定计量芯片或解决方案

Guru**** 2794155 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963384/need-dc-meter-related-specific-metering-chip-or-solution

主题中讨论的其他器件:MSP430I2041TIDM-SERVER-PWR-MON

您好!

去年我也曾提出类似的问题,但要求却有所下降。 我们有相同的要求、因此下面是查询。

我们必须制造直流能量计、其电压和电流测量范围分别高达270V 直流和80A 直流。

-40°C 至70°C 的电压、电流范围和工作温度范围内、直流表的精度应为1%。

查询:

请建议使用上述规格支持直流参数测量的计量芯片。

2.如果没有计量芯片,请推荐我们可以测量电压、电流、能量参数的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 EMDC、上面线程中提到的 Eddie 的常见问题解答仍然适用。 如果这不是一个选项、则考虑使用 基于 MSP430i2041的 TIDM-SERVER-PWR-MON 软件。 对于电压和电流范围、 分压器用于降低单个 ADC 通道的电压、您需要使用更大的分流器来处理80A -您可以使用最大预期电压和电流以及数据表中的每增益最大 FSR 值来确定这两个通道的大小。

    此致、

    James